欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电解磨削-2(电解蚀刻)

  • 2023.06.30 11:13:49
  • 米思米
  • 1074

(4)电解磨削的电解液


 电解磨削用的电解液主要是含有无机酸的导电水溶液,但与电解加工不同的是,由于并不需要防止工件表面形成钝化膜,所以主要是关注如下2点。

(1)应具备防腐蚀特性

(2)应具备高导电性

 作为防腐蚀剂,可使用NaNO2、NaNO3、KNO2、NaCO3、Na3PO4、硼砂(Na2B4O7)等能够赋予溶液高pH值的盐类。

 此外,还可通过适当混入KNO3、NaNO3、KNO2、NaNO2等获得高导电性。有时也可以添加胺类或有机防腐蚀剂作为腐蚀抑制剂。

 在超合金的电解磨削中,WC和TiC首先通过电解生成WO3和TiO2,因此如果不添加能很好地溶解这些产物的化学药剂,就无法对其进行良好加工。

 这些化学物质包括罗谢尔盐、磷酸盐和碳酸盐等。几种用于难磨削材料的较常用电解液,如【表1】所示。

【表1】用于各种金属材料的电解液

金属材料

电解液的成分

合金工具钢、不锈钢

NaNO2+NaNO3 + 胺类

钨

KCl+KNO3 + 罗谢尔盐

高速钢

NaNO2或

KNO2或二者的混合液+有机防腐蚀剂

 对于高度耐化学侵蚀的金属,必须使用含有氯化物的电解液。此类电解液对设备具有强腐蚀性,常用于需要高去除率的粗加工用途。NaCl和硼酸的混合物正是用于这一目的。

 用于硬质合金的电解液通常可直接用于工具钢。适用于烦恼于每次更换加工材料时都要更换电解液的应用场景。此外,在进行电解磨削时,经常会将两种电解液混合使用。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities